This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教关于低功耗程序调试的问题

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

用IAR调试这个程序,当我用计算机调试的时候,出现了我想要的结果。但是当我点击那个红色的叉叉“stop debugging” 的时候,(还是用usb供电),就不出现我要的结果了,灯就不亮了(其实是很久很久才闪一次,频率非常的小)。而且对于这个程序,我设置的明明是 1000MS的定时,为什么实际上它有4、5秒的延时啊? 请大神指教啊……谢谢了……
#include "msp430g2553.h"
#include "intrinsics.h"
#define uint unsigned int
uint temp1,temp2,D=0;
int main( void )
{
  WDTCTL = WDT_ADLY_1000;
  IE1 |=WDTIE;
  P2DIR = 0xff;   //设置方向为输出。控制LED
  P2OUT = 0x00;  //初始化
  P1SEL &= 0x20;  //使能A/D通道A5,其他的为I/O口
  ADC10CTL0 = ADC10SHT_1+ADC10ON+SREF_1+REF2_5V+REFON+MSC;
  //打开ADC10内核,确定采样周期为8*ADC100SC/2,选择内部参考电压为2.5 v和0 v
  ADC10CTL1 = INCH_5+ADC10DIV_1+CONSEQ_2;
  //input A5 模拟信号输入选择通道A5即P1.5,设置为单通道多次转换模式,分频因子:2
  ADC10AE0  |=BIT5;   //使P1.5允许AD模拟输入信号
  ADC10CTL0 |=ENC+ADC10SC;   //使能转换 + 开始转换
  _EINT();
  while(1)
  {
      LPM3; //进入低功耗模式3
      uint i=50;
      while(i--)
      {
        temp1=ADC10MEM;
        temp2=temp2+temp1;
        __delay_cycles(40);
      }
        D=temp2/50;  temp1=0;  temp2=0;
             if(D > 10   &D < 400)
                {  P2OUT = 0x01;   }     //打开第1号灯
             if(D >= 400 &D < 500)
                {  P2OUT = 0x03;   }     //打开第1.2号灯
             if(D >= 500 &D < 600)
                {  P2OUT = 0x07;   }     //打开第1.2.3号灯
             if(D >= 600 &D < 700)
                {  P2OUT = 0x0f;   }     //打开第1.2.3.4号灯
             if(D >= 700 &D < 800)
                {  P2OUT = 0x1f;   }     //打开第1.2.3.4.5号灯
             if(D >= 800 &D < 1025)
                {  P2OUT = 0x3f;   }     //打开第1.2.3.4.5.6号灯
              __delay_cycles(5000);
              P2OUT = 0x00;              //LED  复位
}
}
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer (void)
{
    LPM3_EXIT;  //跳出低功耗模式3
}

  • 首先确定你的硬件是否接有32768Hz的晶振,看你程序是选用辅助时钟源作为看门狗定时的时钟源,确保你程序初始化时钟后辅助时钟源选择外置32768Hz晶振,MSP430在默认状态下打开的是内部DCO振荡器,启动频率大约是800KHz~1MHz。

  • 楼上说的比较全了,你先检查一下自己的配置,从你程序来看,你用看门狗做延时,它可以,但是不建议。他是用来做防止程序跑飞用的。还是开个定时器吧,至于延时不对是你配置的问题。你的延时跟主频有关系,需要你计算准确才行。