Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2452
硬件:LaunchPad MCU:MSP430G2452 (未接晶振!)
软件:IAR 5.5
问题:MSP430的时钟系统确实复杂,最近一直在研究这个。现在有一下几个疑问:
1. DCO能不能产生精确定时?
2. 我想通过TimerA产生一个精确的定时,是不是必须要外接晶振(32.768K或者其他)?如果能的话,该如何配置?
3. MSP430G2452 有没有串口?是不是只能通过TimerA来模拟一个串口?
5. MSP430G2452 的IIC,使用时是否需要外接晶振?
6. 什么时候需要外接晶振? 外接晶振和 DCO 的 区别?
谢谢回答!