我们有一个用MSP4305438设计的2层电路板,用于大功率AC系统。问题是任何时候只要高电压电流接触器(用于实现主电压的ON和OFF)一运行,MSP就会经常在这个时候重置,其它时间电路板的功能都是正常的。
Msp重置的原因是什么呢?为什么不是看门狗或者硬件重置呢?当电流接触器关闭的时候电源电压看起来似乎是稳定的,所以有一种可能性是违反了规则。
我们尝试了减小20英寸的FRC LCD连接器和msp电路板之间连接器的距离,而这降低了重置的频率。我们已经取出了所有用于未来使用的端口引脚,使其处于断开状态。那么未使用的端口引脚是什么状态?我们是否可以使用软件而非硬件定义类似于内部上拉的逻辑?
并且我们使用4根线的JTAG连接来调试。我已经阅读了几篇关于在电源线使用盐酸珠子的论文。请给我ckt图以用于EMC兼容性设计。
请指导我避免那些由于外部或者工业环境引起的非所要的重置。