TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F5 ADC12采样问题

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5325

最近在调试msp430f5325的ADC12模块,采用的是顺序通道单次采样、ADC12时钟源为SMCLK(10M)3分频,定时器B的OUT1触发采样,采样定时器的采样保持时间设置为ADC12SHT0_4和ADC12SHT1_4,中断方式,发现每次采样的结果波动比较大,请问高手大概是什么原因?
ADC程序如下:

void AdcInit(void)
{
    P5SEL |= BIT0+BIT1;      // 开启P5.0--Veref+、Veref-功能
    P6SEL |= BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4+BIT5+BIT6;  
    //A0、A1、A2、A3、A4、A5、A6 ADC功能使能
    P7SEL |= BIT0+BIT2+BIT3;       //A12、A14、A15 ADC功能使能
    ADC12CTL0 &= ~ADC12ENC;    //ADC12转换禁止,更主要的是为了保证某些位
                               //的初始化正确,部分位只有在该位为0时,才可初始化
    ADC12CTL0 |=ADC12SHT0_4+ADC12SHT1_4+ADC12ON+ADC12MSC;      
    ADC12CTL1 |= ADC12CSTARTADD_0+ADC12SHS_3+ADC12SHP+ADC12DIV_2;  
    ADC12CTL1 |= ADC12SSEL_3+ADC12CONSEQ_1;
    ADC12CTL1 &= ~ADC12ISSH;    //采样保持触发信号同相位
    //ADC12CTL2 |= ADC12TCOFF+ADC12RES_2;  
    ADC12MCTL0 |= ADC12SREF_2+ADC12INCH_0;//选择基准电压为 VeREF+和AVSS、通道0*/
    ADC12MCTL1 |= ADC12SREF_2+ADC12INCH_1;//选择基准电压为 VeREF+和AVSS、通道1
    ADC12MCTL2 |= ADC12SREF_2+ADC12INCH_2;//选择基准电压为 VeREF+和AVSS、通道2
    ADC12MCTL3 |= ADC12SREF_2+ADC12INCH_3;//选择基准电压为 VeREF+和AVSS、通道3
    ADC12MCTL4 |= ADC12SREF_2+ADC12INCH_4;//选择基准电压为 VeREF+和AVSS、通道4
    ADC12MCTL5 |= ADC12SREF_2+ADC12INCH_5;//选择基准电压为 VeREF+和AVSS、通道5
    ADC12MCTL6 |= ADC12SREF_2+ADC12INCH_6;//选择基准电压为 VeREF+和AVSS、通道6
    ADC12MCTL7 |= ADC12SREF_2+ADC12INCH_12;//选择基准电压为 VeREF+和AVSS、通道12
    ADC12MCTL8 |= ADC12SREF_2+ADC12INCH_14;//选择基准电压为 VeREF+和AVSS、通道14
    ADC12MCTL9 |= ADC12SREF_2+ADC12INCH_15+ADC12EOS;
    ADC12IE |= ADC12IE9;                // Enable ADC12IFG7 interrupt    
    ADC12CTL0 |=ADC12ENC;                     // Start sampling/conversion
    
}

#pragma vector=ADC12_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
{
    ADC12_results[0]=ADC12MEM0;
    ADC12_results[1]=ADC12MEM1;
    ADC12_results[2]=ADC12MEM2;
    ADC12_results[3]=ADC12MEM3;
    ADC12_results[4]=ADC12MEM4;
    ADC12_results[5]=ADC12MEM5;
    ADC12_results[6]=ADC12MEM6;
    ADC12_results[7]=ADC12MEM7;
    ADC12_results[8]=ADC12MEM8;
    ADC12_results[9]=ADC12MEM9;
    ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // Start sampling/conversion
}

  • tianm 21ic,

    采样结果波动大,有可能是参考不稳,你看看你的外部参考源稳不稳?你试着换成内部参考源试试,看看结果怎么样?

    希望对你有帮助!O(∩_∩)O~

  • 你用了9个通道,为什么要用10个转换结果寄存器啊,我也在用430做序列采样,求带

  • 单片机ad采样浮动4,5个数是正常现象。

  • 采样波动大请检查一下几个方面

    1、参考电压是否稳定,建议用参考源芯片,或用模拟VCC

    2、采样时间是否够用,一般用最大采样时间采集的相对稳定

    3、采样频率,在当前采样频率下是否能完成序列通道采样周期

    4、采样波动大,也有可能采集的信号本身就波动非常大的。比如说工频干扰等影响。那样就需要在硬件或者软件上采用滤波处理

  • 估算一下你要采集信号的输出阻抗是多少,在Tsample计算的时候也就是采样保持时间有最小时间限制的具体的可以参考datasheet上有详细的计算方法,尽量把Tsample的时间加大这样可以是测量准确。