无创糖化血红蛋白仪合作
2013-4-2
1、概况
糖尿病作为今日慢性疾病已经成为头号杀手,正在悄然走进了人们的视野,并且不容忽视的成为影响日常生活的病痛,然而这种病痛是在不知不觉之中走进了人们,可怕之处就在于不知不觉之中就成为了糖尿病的朋友。
正是由于这种不知不觉使得人们往往容易忽略一些微小变化,而导致患了糖尿病之后还不觉得。还有就是在患者得了糖尿病之后,自己控制的如何,往往要到医院去就诊,通过医院所具有的大型设备检查(这种设备是需要几十万费用才能够购买的,而且体积庞大,不利于个人携带),还不能构适时知道自己的血糖变化情况。为此需要研制无创糖化血红蛋白仪来观察患者的糖化血红蛋白变化情况,及时的了解患者血糖变化情况,由于这种无创糖化血红蛋白仪的成功研发,使得广大患者能够及时的掌握自己的病情,就可以及时到医院去就诊治疗,为广大患者带来了福音。
2、研发情况
目前在市场上有各个厂家生产的血糖仪以及相应设备,这些设备与仪器大都是有创测量,也就是通过采血样本,至少要采少量的血,但是不管采血多少,都是通过刺破皮肤,挤出血液,在涂于测量试剂片,达到了一定量之后才可以进行测量,插入血糖仪经过一定时间后,测量数值显示与屏幕上,完成了测试过程。在这个过程中,由于刺破皮肤而引起感染的病历不在少数。在得了糖尿病之后,控制的状况如何?就需要有一个监测仪器来告知患者,这就是糖化血红蛋白仪所担负的重任。
关于无创血糖仪的研发与研究,目前在世界范围内在各公司都投入了大量的人力与物力,持续不断的进行着,然而直到目前为止一直进展不大这是由于没有找出其中相关关系所致,比如:要想无创测量就要利用人体的某些个部分样本,但是都由于随着时间变化而不能够得到可信的结果,例如人的口水、皮屑、尿液等等。因此时至今日没有一种可以进行无创测量的血糖仪在市场上出现。
3、问题解决
综上所述,其中关键就是找寻与人体相关系数极高数学关系,有了这个关系对于现在的传感器技术而言是轻而易举的事,经过长期的探索与研究,终于发现了糖化血红蛋白与氧分压的关系,这是由我国著名呼吸病专家钟南山院士所提供的报告。由此完成了无创糖化血红蛋白仪研制工作,可以这样说至此完成了第一台无创血红蛋白仪。
如有意进行无创血红蛋白仪生产等的公司,可与下述电话联系:
联系人:赵和平
电话:15201487269
座机:010-69395596(一、三、五当班)