This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC430F5137传输距离问题

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137, CC1101, CC1100

求CC430F5137在433.92M、在自由空间下、ASK调制模式下传输距离参考值(请给出输出功率传输速率等条件),我的CC430F5137板输出10DBM时1.2K速率,ASK传输距离只有20米,感觉不及2.4G

  • stone luo,

    您好,首先TI没有官方给出CC1101各种情况下的传输距离。其次,影响通信距离的几点重要因素:1.电路匹配;2.天线的方向性;3.输出功率;4.接收灵敏度;5.外界环境。具体参考下面链接,

    请参考链接 www.ti.com/.../swrr045b

    其次,你可以参考一下以下链接中给出的数据,

    http://www.hificat.com/wireless/cc1100_2.html

    http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4724116

    希望对你有帮助!O(∩_∩)O~

  • 你好:

    你这个情况比较夸张,不可能在10dbm下这么近的距离。

    1. 你现在天线部分是怎么设计的?PCB天线、SMT天线、还是绕线天线?

    2. 建议你检查一下晶振的精度,是否满足<30ppm?

    3. 电源也是很重要的因素,看看电源的波形;

    4. 你用的分立元器件的精度是多少?这个一定要用1%的精度的;

    谢谢。

  • 谢谢楼上的指点, 用频谱仪测试输出功率只有-15dbm,少了20几个db , 看来测到这个距离是正常的, 可能是差分电路元件参数的问题, 顺带问一下CC430F5137差分输出的阻抗也就是巴伦的输入阻抗是多少, 资料里似乎没有提到?

  • 谢谢提供的参考素材, 我的板肯定是有问题的, 正在查原因.