This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI的CPU用32K晶振有的板子起振,有的不起振



用430FG4617开发的产品时钟用的是32K晶振,发现批量生产有的板子晶振不起振,将器件拆下来换到新板子就起振,查有问题的板子晶振和电源、复位部分PCB连线都没问题,晶振直接接管脚,用的是内部匹配电容。没有串并接电阻,那位帮解决一下,十万火急。

  • 有可能是晶振的问题,晶振很容易损坏,不知道你使用的是柱式的还是四脚贴装的。四脚贴装的比较好。

  • XiaoMin Guo,

    请问这是贵公司第一批产品吗?如果不是,之前的批次有这个问题吗?请问不起振的概率大约为多少?请首先保证晶振的来源和质量。之前曾经有客户用了质量不好的晶振,导致那个批次的产品晶振不起振的很多。另外,请参考一下这篇application note: MSP430 32-kHz Crystal Oscillators

    链接如下:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa322b/slaa322b.pdf

    另外在TI的wiki上,也有相关的设计建议,请查看:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Crystal_Oscillators_Using_MSP430

    希望对你有帮助!O(∩_∩)O~

  • 个人一些建议:

    1. 因为你用的是内部匹配电容,建议仔细检查你所用晶体的参数,看是否满足430的数据手册;

    2. 在量产中容易因为洗板水等因素导致PCB板参数发生比较大的变化,所以需要用好的洗板水冲洗洗板,看看有无好转;

    3. 尝试更换32768,手工焊接,看有没有变化;

    谢谢。