已经批量使用MSP430F47166芯片制作智能电表,通过Ti公司出品的MSP-FET430UIF仿真器或者杭州利尔达公司生产的PRGS430型编程器将程序下载到PCB上的芯片中。
在生产过程中发现有部分(约1%)PCB组件不能够下载程序,共同的表现:
1。编程时提示芯片型号错误,如果选择继续下载则会出现“Fatal error: Failed to write memory at 0x2100 Session aborted!”。
2。在IAR中重新建立工程,重新设置芯片型号,重新编译并下载也同样不能够成功,仿真器界面显示的flash空间中显示的内容全部为“FFFF”。
3。修改复位电容从0。1uF到10nF,不能成功。
4。目标板自主供电或使用编程器统一供电对解决问题没有帮助。
请专家协助解决。谢谢!
广东天乐通信设备有限公司张工,tlzjy@163.com