This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F437烧录不了程序



IAR外接利尔达的烧写器,PCB是自己设计的,多次检查引脚没有发现连接错误,程序就是烧不进去,Fatal error: could not find device(or device not supported)Session aborted

  • 错误提示是无法找到目标芯片。可能是JTAG连接或者PCBA设计的问题,以下分析方法供你参考:

    1. 确认依稀JTAG连接是否正确,可以用示波器测试JTAG信号脚的信号是否正常。

    2. 确认芯片供电电压是否正常,除JTAG供电,另外给芯片供电;

    3. 换个仿真器或PCBA试试

  • 查看驱动安装好了没,在电脑的设备管理器中查看串口设备中有没有MSP430FET,如果没有很可能是驱动安装的问题~

  • 不能连接目标板的原因很多,主要有一下一些问题,

    1:焊接问题,jtag和芯片之间的焊接不可靠,或者你的接插件有问题。

    2:电源问题,芯片电源没有正确加载,这个包含目标板电源有问题,或者你使用fet供电,但是fet的功率较小,带不动你的目标板。所以不建议使用fet电源。

    3:复位问题查找你的复位电路是不是有问题。

    4:驱动问题,这个问题一般很少出现,一般首次使用fet都会提示安装驱动的。

    我认为你重点查询电源和连接可靠性的问题。

  • 你好,我用的ccs5.1仿真器,芯片是M430F2618,刚开始用仿真器,有一个问题老解决不了,请你帮我看看好吗http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/msp430/f/55/t/28932.aspx