请看下面的一段代码:
void ili9481_IO(void)
{
P1SEL=0x00;
P3SEL=0x00;
P4SEL&=~(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4);
P1DIR=0xFF;
P3DIR=0xFF;
P4DIR|=(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4);
}
void ili9481_Initializtion()
{
// 设置初始状态
/*--------nRD如用不上初始化状态必须置为1-----------*/
ili9481_IO();
P4OUT|=BIT4;//nReset=1;
P4OUT|=BIT0;//nCS=1;
P4OUT|=BIT2;//nWR=1;
P4OUT|=BIT1;//RS=1;
P4OUT|=BIT3;//nRD=1;
。。。。。。
}
执行后,经过检测发现p4.0,P4.1,P4.2,P4.3等都不是高电平,而是为0的低电平啊?请问这是怎么回事啊?