This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F235 standby功耗问题

看spec,应该是2.2V,1M standby 0.3u,那么2M,3V应该多少才算合适呢?总觉得现在这块功耗还有点大,100多uA呢,谢谢!

  • 您说的Standby模式是指430的LPM模式吗?

    LPM还分若干种模式,从LPM0-LPM4.5,不同模式下关闭和保持运行的模块不一样,功耗也不一样。具体需要根据您的应用来确定使用哪一种LPM模式。

    以实现同样的功能为比较条件,430的功耗确实做得还是比较出色的。

    功耗问题需要具体问题具体分析,单纯比较spec的技术指标其实现在很多厂家都做得还可以,最终系统的功耗不仅仅取决于单片机本身,更多的是外围电路和软件的设计。

    个人观点,仅供参考。

  • – Active Mode: 270 µA at 1 MHz, 2.2 V

    – Standby Mode (VLO): 0.3 µA

    – Off Mode (RAM Retention): 0.1 µA

    standby模式下,cpu是不工作的,目的就是为了降低功耗。standby的电流只有0.3uA。

    MSP430多种工作模式可以保证系统的低功耗。所以想要得到一定的运算能力必须要让430工作在active mode,处理完后进入低功耗模式以降低功耗。

    希望我的回答对你有用!

  • 另外,您问的2M是DCO,还是XT2呢?

    数据书册后面的电气参数部分有一些数据和曲线图,比如Active状态下DCO频率与功耗的关系曲线,XT2晶体耗电与频率的关系等。

    从曲线上找测试点或许能找到你需要的数据。要是没有,那估计得自己测试了:)