This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IAR编译器堆栈设置

请教关于IAR编译器怎么设置堆栈大小

  • project->options里有Stack/Heap

  • IAR下Data stack(CSTACK)的设置问题

       GCC和IAR分配堆栈的方式不同,IAR先分配堆栈空间,相当于定义一个全局数组为堆栈空间,堆栈初始为堆栈空间最高地址;GCC不用先分配堆栈,自动把RAM剩余空间作为堆栈空间,堆栈初始为RAM最高地址。

       初学者很容易忽视这个问题,造成程序跑飞而找不到问题的症结,我在用IAR For MSP430的时候没遇到过这个问题,因为MSP430的RAM比较大,IAR默认是80字节,足够一般程序使用。

       但是使用IAR For SAM8的时候,有一个比较耗费堆栈的程序运行一段时间后出问题,由于要记录一个24小时的数组,而数组元素的值是在堆栈里改变的,所以,记录到一定时间以后,出现了堆栈不足的情况,初学者如果没有仿真器,是很难发现这个问题的,还好我用的OPENice i500仿真器在Debug的时候出现了堆栈不足的警告,我才意识到是这里问题。

       IAR For SAM8默认堆栈是32字节,既然不够用,那么就要增大,但是设置到多少合适呢?

       首先编译你的程序,看程序用了多少自己的RAM,

    图1.

    在看看芯片的Datasheet,看看芯片总共有多大的RAM,

    图 2.

    好了现在你就知道剩余多少RAM了:208-142=66(Byte)

       前面说过IAR的CSTACK,NEAR_HEAP和RSTACK是预先分配好的,占用存储空间是固定不变的,相当于定义了一个全局数组,GCC堆栈策略与IAR不同,堆栈大小不是预先分配好的,而是把SRAM里面剩余空间作为堆栈空间。

    如果是GCC,那么编译器就会自动设置剩余的RAM为数据堆栈(和数据返回堆栈RSTACK,NEAR_HEAP等)。

    在IAR里,STACK应该设置到多少呢?

       在工程-》Options-》Linker-》List(不同的IAR版本会稍有不同),选择生成LIST文件,并包含stack选项

    图 3.

    在./Debug/list目录下,得到.map(可能是.lst等其他格式)文件,用记事本打开,找到以下内容:

    1. ********************************************************************************************

    2. **                        CALL GRAPH                                 *

    3. ********************************************************************************************

    4. ->Sub-tree of type: Interrupt function tree that does not make

    5.                  : indirect calls

    6. CSTACK

    7. | Stack used (prev) :  00000000

    8. 01  int_T0_OV

    9. | Stack used (prev) :  00000000

    10. | + function block  :  0000000C

    11. ......(省略N行)

    12. 01  main

    13. | Stack used (prev) :  0000003A

    14. | + function block  :  00000000

    15. <-Sub-tree of type: Function tree

    16. | Stack used          :  0000003A

    找到最大的Stack used,我的就是0000003A,58个字节,这就是用到的最大的堆栈空间,保守一点,我设置成64字节,没有超过剩余RAM,再重新编译,运行,仿真器没有堆栈不足警告,程序也能正常运行了。