Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A
请问,大家有用 MSP430F5438A-ET (BGA)芯片开发产品的经验的吗?
下载代码总是一直出现“ Fatal error: Could not find device (or device not supported) session aborted!
但是如果换成MSP430F5438A一切正常,有哪位大神能给指导一下吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问,大家有用 MSP430F5438A-ET (BGA)芯片开发产品的经验的吗?
下载代码总是一直出现“ Fatal error: Could not find device (or device not supported) session aborted!
但是如果换成MSP430F5438A一切正常,有哪位大神能给指导一下吗?
Hi Yale,
谢谢您的回复。 我把我们做的整个过程说明如下:
我们准备用MSP430F5438A-ETMCU 做一个产品,所以购买了-ET这款芯片。
1. 我们用MSP430F5438A-ET设计了一个简单功能验证板,做好了以后,一直报我上面提的错误提示。
2. 我们检查了硬件,并测量相关电压,没有发现硬件有问题。(请提供您的邮箱,我可以把我们的电路图和制版图发给您帮看一下)
3. 我们买了一个MSP430F5438A的开发板 (-ET是BGA封装,我们买不到-ET的开发板)。
4. 因为开发板是 MSP430F5438A的开发板,MCU的封装和MSP430F5438A-ET芯片封装不一样,-ET是BGA封装,所以,我们把开发板上的5438A芯片拆下来,然后我们定制了一个匹配MSP430F5438A-ET芯片的测试座,通过测试座上的PCB飞线到开发板的MCU上,进行测试,仍然报上面的错误。
好像一直无法识别-ET这款芯片,请看一下我们这个问题,如果解决?
谢谢!
您看一下这几个帖子,是否能帮助到您