This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是新手,下载了个CCS5.1装好之后,建立了个helloworld模板工程,然后点编译,每次都会出现debug dessertion failed 的错误提示,紧急求助,
屏蔽printf("Hello World!\n");再次编译。这条指令无法通过编译。
还是那样子啊,这个输出helloworld的工程是我在创建工程时选的模板,怎么办
你看看是不是这个的问题
CCS在安装过程是否有报错,提示错误时缺少一个文件。
安装时有报错的,然后我就点了ignore
去TI官网下一个新的CCS5.4, 重新安装试试。这个应该是安装过程中出现了错误导致。
好的,我去下载一个
不好意思,我第一次来这里,能给我一个链接吗,我没找到。。。。
我下载好了,怎么只有3.5M啊,好小啊。。。
那肯定不对,应该是1G多。
不对的,应该是1.2G左右,你下错了。
我正在装,他好像是一边装一边下载的,所以装的好慢。。。
给我个链接好吗,我实在找不到。。。。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#Download_the_latest_CCS
你好啊,我下载好了5.4,装的时候出现了这个,然后就终止安装了然后我就找到上面所说的文件夹,但是我的C:\Program Files (x86)没有installjammer registry这个文件夹,怎么办呢
你好,我昨天遇见了和你相同的问题。无论关闭杀软还是重新下载完整安装包都无法解决。最终锁定原因为:Windows用户文件夹(就是User的下一级文件夹)被我命名为中文。CCS不认识汉字。解决方法只有重装系统,并在装好后将用户名命名为英文,比如Administrator,然后迎刃而解。