This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F67641: MSP430F67641

Part Number: MSP430F67641

测量的有功精度很准,输出不会有大的变动,但是 部分设备的无功输出随机的跳动(出现率5%-10%总数量),任意调节无功分量数值,或者全部无功输入时,无功的秒脉冲输出之间的间隔会出现随机的跳动

  • 您好,我已向资深工程师咨询。有了结果我会第一时间回复。

  • Hi,

    使用的是EMDC库吗?

    您所说的部分设备占比是多少? 有没有做过ABA测试,问题跟随板子还是芯片?

    Best Regards

    Johnson

  • 使用的是TI的参考设计里的库,故障率5%-10%,ABA测试是什么,问题是跟随芯片。

  • 您好,有帮忙跟进吗

  • ABA测试是更换片子测试,看看问题是否follow芯片。

    因为这个EMDC库是封装好了的,如果确定跟随芯片的话,可以看一下失效率,联系对接你们的TI FAE获取后续技术支持。

  • 我们把这个表的67641和另外一个正常表的67641互换,发现两个电表的误差跳动正常了(没那么大)

  • 看下测试环境是否有区别,看起来很奇怪,存不存在虚焊形况。

    可以再换回去试一下

  • 芯片有拖过,不存在虚焊情况。

  • 可以加你好友吗

  • 互换之后两个板子跳动都正常了,看起来是板子外部环境的影响。问题看起来不跟随芯片。

    如果怀疑是MCU失效,可以联系您的TI FAE来提供后续支持。

  • 您好,你这边可以提供后续支持吗Handshake