| 我想用msp430的timerB调pwm波形,可是怎么也出不来?求解?? 用timerA能完美实现,但timerB却不行,即便是TI的例程也不行,哪位大神给解释一下啊,谢谢了 #include <msp430x14x.h> void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT P4DIR |= 0x7e; // P4.1 - P4.6 output P4SEL |= 0x7e; // P4.1 - P4.6 TBx options TBCCR0 = 512-1; // PWM Period TBCCTL1 = OUTMOD_7; // CCR1 reset/set TBCCR1 = 384; // CCR1 PWM duty cycle TBCCTL2 = OUTMOD_7; TBCCR2 = 128; TBCCTL3 = OUTMOD_7; TBCCR3 = 64; TBCCTL4 = OUTMOD_7; TBCCR4 = 32; TBCCTL5 = OUTMOD_7; TBCCR5 = 16; TBCCTL6 = OUTMOD_7; TBCCR6 = 8; TBCTL = TBSSEL_2 + MC_1; // SMCLK, up mode _BIS_SR(CPUOFF); // Enter LPM0 } |
另外,发现介绍timerB的资料也较少,有什么好资料吗?给推荐一下