This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是 2.5M的波形,请问如果做时钟信号的话,需要滤波吗
楼主你好!
1、过冲有一部分原因是测量方法。信号反射产生的过冲。
2、时钟信号的作用是什么?
我是想用这个来做LTC1068(开关电容滤波器)的时钟信号的
不用。
1、有一点需要注意,MCU DCO输出的clk频率精度不高,抖动比晶体大很多。最终导致你的开关电容滤波器的截止频率在抖动。
2、如果测试不能满足要求,可以用有源晶体。
正如你所说的,我用smclk输出,时钟源选DCO,当DCOCTL的MODX选默认值的时候,用示波器看波形水平方向不抖动,但是一旦设置了MODX,波形左右抖动,占空比不稳定,请问这是正常现象吗?
MODX不需要设置,MODX的作用就是抖频。详细内容,参考用户指南。
Hi, Johnny,
你好!
1.这个过冲是典型的的阻抗不匹配造成的,简单的做法是测试链路中串一个22欧姆电阻,过冲会好转,但是注意22欧姆电阻也不能保证阻抗匹配做得很好,只是一个常用经验值,如果要阻抗匹配做到很好,需要分析系统的阻抗模型。
2.需要测量过冲造成的峰值电压有没有超过输入端口的最高和最低工作电压,如果有超过,一定要调整,以免造成端口损坏。
Regards,
Hardy