紧急求助!现在这个问题非常的困惑、不知道怎么解决。
现象:我购买的利尔达仿真器 型号 LSD-FET430UIF 通过IAR 5.3版本进行驱动安装。在设备管理器内可以看到已经成功安装并识别。
在IAR进行硬件调试仿真时(对F149,我的另外一个仿真器能对进行调试仿真)。设置好参数后,点击下载并调试,却弹出了一个这样的错误
按照提示去查。1、设备已经完全连接正确!2、设备已经能被win xp 识别的。3、用的是5.3的驱动。这些都没问题,为什么不能进行仿真呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
紧急求助!现在这个问题非常的困惑、不知道怎么解决。
现象:我购买的利尔达仿真器 型号 LSD-FET430UIF 通过IAR 5.3版本进行驱动安装。在设备管理器内可以看到已经成功安装并识别。
在IAR进行硬件调试仿真时(对F149,我的另外一个仿真器能对进行调试仿真)。设置好参数后,点击下载并调试,却弹出了一个这样的错误
按照提示去查。1、设备已经完全连接正确!2、设备已经能被win xp 识别的。3、用的是5.3的驱动。这些都没问题,为什么不能进行仿真呢?
从所给的信息来看,不是PC找不到仿真器的问题,而是仿真器找不到目标板的问题。
你可以先检查目标板电源是否OK,烧录接口是否连接正常
| 我现在用的是网上下载的纯净版XP系统,下载器用FET430UIF的仿真器,但是连上去,端口处一直显示是有一个黄色的问号,驱动安装不了~ 我从IAR5.1的版本里面安装驱动一直也显示是无法进行驱动,从FET430UIF仿真器的光盘里面的拷贝下来的XP驱动,也是安装不了。。。。 后来我在驱动精灵上面下载了一个相应的驱动,虽然是连接上去了,但是我写好程序用IAR烧录的时候,一直显示 Fatal error: Failed to initialize. Check if hardware is connected. Check if drivers are installed. Try to restart the computer. Tools using the parallel port are not supported on Windows Vista,我的仿真器跟开发板在其他电脑上面都可以正常使用。 这个问题困扰我很久了,在论坛里面希望高手能够帮忙解答一下~~ 我在想是不是一定要XP系统的完整版才能正常安装驱动吗? 希望你能帮忙解答一下啊~ |