CCS5.4里面有个叫cc430x513x_compB_03的Example,在cc430x513x_compB_03.c里有这么一句注释:
Description: Use CompB and internal reference to determine if input'Vcompare'
// is high of low.
我觉得应该是high or low.而不是high of low.,意思应该是判断输入电平是高或者低。
因为键盘上的F跟R很近,我想是不是工程师打字时按错了。
我英语不好,如果说错了,请指点。