例子里面默认的是使用ADC12 内部时钟源,即ADC12OSC,我在datasheet里面查看了一下,这里的ADC12OSC是使用USC来控制的,他跟一个叫做MODOSC的时钟源有关(MODOSC是什么,我搞不明白,能不能帮忙解释一下?)而MODOSC是来源于MODCLK的,但是在电路图上并没有看到MODCLK到底是从哪里来的,使用的应该不是从系统那里直接过来的,应该是分频得到的,现在就是ADC12的时钟找不到是多少???而且MODOSC的使用好像说是得需要MODOSC_REQEN的使能允许才能使用,但是在代码里面也并没有看到对MODOSC的配置,是不是默认就会配置为ADC12 的采样时钟???最后问下,ADC12可以采用四种时钟源,即内部时钟ADC12OSC,ACLK,MCLK,SMCLK,这四种时钟是怎么为ADC12提供时钟的,也就是这四种时钟分到ADC12 上的到底有多少???