Hi Ti Team,
客户生产线上测试MSP430F5172的开机电流时,丝印标记为1CBC的启动电流达到218uA,丝印标记为1B1C的IC启动电流为86.5 uA。请问这两种丝印IC启动电流差异怎么这么大?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Ti Team,
客户生产线上测试MSP430F5172的开机电流时,丝印标记为1CBC的启动电流达到218uA,丝印标记为1B1C的IC启动电流为86.5 uA。请问这两种丝印IC启动电流差异怎么这么大?

由于我们没有在数据表中指定启动电流,因此我们无法为您提供一个确切的启动电流范围;这取决于您的应用程序和您使用的模块。但是,我们为active模式/其他模式指定了电流;active模式的电流为 180 uA,您的电流为 218 uA,因此您可能处于active模式。
Hi Katherine,
Thanks,目前疑问是同样的设置,1CBC和1B1C两种丝印差异非常大.

因为没有启动电流的规格,所以即使有显着差异也没关系。唯一需要注意的情况是如果在特定模式下运行并且您们的电流超出数据表上的规格,但不同丝印上的电流是否不同您是不需要注意的,只要它们在规格范围内即可。