通过430的P3.4,P3.5作为通信串口与ARM相连,他们的发送和接受信息是怎么实现的,有案例吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
通过430的P3.4,P3.5作为通信串口与ARM相连,他们的发送和接受信息是怎么实现的,有案例吗
发送是否用中断,就看你的系统工作模式了。
用中断发送一般是MSP430作为下位机,(严格说是接受中断),接受到ARM的命令后,进行相应的处理,然后发送。
发射中断是当发送完成后的中断,一般用于发送的数据非常多的时候用。
可以连的,采用UART在MCU间进行通信这也是行业内最常用和最基础的方法了。这是基本方法也是通用方法,因此资料也是非常非常多的。