|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SensorTag 是首款蓝牙智能开发套件,专注于无线传感器应用,同时也是唯一面向智能手机应用开发人员的开发套件。SensorTag 可用作各种智能手机附件的参考设计和开发平台。
TI 使用基于 CC2541 的 SensorTag 简化并加快了蓝牙低耗能应用的开发。SensorTag 将所有的常用传感器集中在一块单板上,可快速进行评估和演示。SensorTag 与 TI 的 TPS62730(降压转换器)配合工作。它包含 TI 的 TMP006 IR MEMS 温度传感器、湿度传感器、压力传感器、加速计、回转仪和磁力计。SensorTag 的多功能性意味着无限的应用可能性,其中包括健康与健身、医疗、教育工具、玩具、远程控制、移动电话附件、邻近和室内定位等领域的应用。
CC2541 SensorTag 套件将蓝牙低能耗应用开发的设计时间从数月缩短到数小时,且无需嵌入式软件的设计知识。SensorTag 包含了开始应用开发所需的所有 FW,并且 TI 在应用商店里提供了 SensorTag 应用,方便开发人员获取所需的工具。
这款蓝牙设备是ti的一个创新,也是我非常喜欢的一个产品,我会一直关注,并且支持它的!
SensorTag 是首款蓝牙智能开发套件,专注于无线传感器应用,同时也是唯一面向智能手机应用开发人员的开发套件。SensorTag 可用作各种智能手机附件的参考设计和开发平台。 TI 使用基于 CC2541 的 SensorTag 简化并加快了蓝牙低耗能应用的开发。SensorTag 将所有的常用传感器集中在一块单板上,可快速进行评估和演示。SensorTag 与 TI 的 TPS62730(降压转换器)配合工作。它包含 TI 的 TMP006 IR MEMS 温度传感器、湿度传感器、压力传感器、加速计、回转仪和磁力计。SensorTag 的多功能性意味着无限的应用可能性,其中包括健康与健身、医疗、教育工具、玩具、远程控制、移动电话附件、邻近和室内定位等领域的应用。 CC2541 SensorTag 套件将蓝牙低能耗应用开发的设计时间从数月缩短到数小时,且无需嵌入式软件的设计知识。SensorTag 包含了开始应用开发所需的所有 FW,并且 TI 在应用商店里提供了 SensorTag 应用,方便开发人员获取所需的工具。 特性 红外温度传感器 湿度传感器 压力传感器 加速计 回转仪 磁力计
红外传感器选用什么型号呢?
eZ430-Chronos 是运动手表中基于 CC430 的高度集成的无线开发系统。它可用作手表系统的参考平台、个人局域网的个人显示器或远程数据收集的无线传感器节点。基于 CC430F6137 低于 1 GHz 的射频 SoC,eZ430-Chronos 手表包含一个完整的 CC430 开发系统。它拥有一个 96 段的 LCD 显示屏,提供一个集成的压力传感器以及一个用于运动传感控制的三轴加速度计。集成的无线功能使得 Chronos 可以作为一个连接周边无线传感器(如计步器、心率显示器等)的中央集线器。eZ430-Chronos 还提供温度和电池电压测量功能,可通过基于 USB 的 CC1111 无线接口与 PC 相连。eZ430-Chronos 手表可被拆开,从而可通过定制应用对其进行重新编程,它包括一个 eZ430 USB 编程界面。性能强大
买了SensorTag和手表,sensortag因为手机暂时不支持就没玩呢,玩了手表,加了计步器的功能和自动校正温度,把源代码奉上,希望大家喜欢!
对MSP-SA430-SUB1GHZ频谱分析仪很感兴趣,请问
2.一次运算的最大数据长度?
3.一次最大存储数据或时间有多大,存储数据能否用第三方软件打开?
4.都能选择哪些窗函数?
5.是否有测量电压的配件?
Chronos:无线手表开发工具 EZ430-CHRONOS-433 ,真是好东东呀,看到这个小手表,非常可爱,经济实用,与现有的机械表相比,拥有无以伦比的优势,真希望能大量在市场上能铺开,让我们的日常生活更加智能化,让物联网概念充满生活的每个角落。
我是TI的忠实粉丝,我喜欢电子运动表,我真心希望自己能亲自开发设计自己的电子表。
请问,这个方案的手表待机功耗为多少,能方便更换电池吗?无线射频功能用处好像不大,功耗也不小,如何权衡二者的矛盾呢 ?
因为是SA430内嵌的CC1101的RF模块,所以不是全频段的,而且cc1101兼容cc1100的啊
pdf如下
给力的活动,8月31之前那次没赶上。但是终于赶上这波了,买了两款。一款是:开发工具: CC2541DK-SENSOR,正好开发蓝牙用,可惜下单晚了,到现在还没发货,期待中~~~
另一款当然是开发工具: Ez430-Chronos-433。一举两得,既能开发又能使用~~~
给力的活动,8月31之前那次没赶上。但是终于赶上这波了,买了两款。一款是:开发工具: CC2541DK-SENSOR,正好开发蓝牙用,可惜下单晚了,到现在还没发货,期待中~~~
另一款当然是开发工具: Ez430-Chronos-433。一举两得,既能开发又能使用~~~
订单号: 274766 CC2541DK-SENSOR - CC2541 SensorTag Development Kit 热切期盼中,让板子飞一会吧~~~
订单号: 272628 eZ430-Chronos-433 - Chronos: Wireless development tool in a watch 已经收到,白天老婆戴着,晚上交给我调试~~~
CC2541DK-SENSOR
这个套件 还需要买专门的调试器吗?是不是像火箭板那样板子上带了调试器的啊?