This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F5438 引脚输出电压配置 & pwm输出



我想让F5438引脚输出3.3V。但是5438好像只能输出2.4V,请问如何配置来提高引脚输出电压?我试过PXDS,好像不行。

还有我配置IO口输出pwm波,结果引脚没电压。配置了DIR,SEL.但是输出没电压。如果单纯用IO口功能,置高引脚是可以输出高电平的。

  • 如果单纯是输出高电平,可以配置成输出,并且使能上拉,提供驱动电流。

    如果你想用PWM输出一个全高的电平,设置CCR1值大于CCR0。 

    如果配置PWM输出,可以用示波器抓波形确认其配置是否正确。

  • 你好!

    可以从以下几点去进行检查

    1)DVCCx是接的3.3V电源还是2.4V电源?

    2)使用IO输出PWM是用TIMER的PWM模式还是用IO口模拟,配置请参考datasheet里面的INPUT/OUTPUT SCHEMATICS Table Pin Functions。

  • 在单片机管脚未连接其他器件前提下,如果单片机的供电电压为VCC,此时配置单片机的IO为输出方式并且置高输出的电压应该为VCC.关于PWM如果是用定时器做请参考具体的定时器配置,不同的PWM模式对应不同输出方式。