This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于MSP430的RS485通讯问题

各位大虾,我是刚接触MPS430,对它的编程还是有点迷糊。在《利用捕获比较功能实现MSP430 与微机串行通信的研究》一文中关于RS485通讯接收的语句 ; BIT #CAP,&CCTL0 ; 判断是否是捕获到起始位UART_RX JZ RX_Bit ; 接收的不是起始位转入处理 RX_Start BIC #CAP,&CCTL0 ; 捕获到起始位将状态转为比较模式 ADD #Tbit_5,&CCR0 ; 再增加半位时间间隔(T0+T1.5) 以实现1.5 时间间隔 RETI ; 中断返回 RX_Bit BIT #SCCI,&CCTL0 ; 将接收到的位存入进位位C RX_Bit RRC RTbuff ; 将接收到位移入收发缓冲字 RX_Test DEC Counter ; 接收数据计数器减1 JNZ RX_Next ; 判断是否接收了所有数据位没有跳转到后续处理 BIC #CCIE,&CCTL0 ; 接收到所有数据位关闭捕获比较中断 RX_Next RETI ; 中断返回 其中 BIT #SSCI,&CCTL0 RRC RTbuf 是否存在问题?