This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430FR6005: 跑大流量问题

Part Number: MSP430FR6005

Hi TI team,

客户目前超声波水表MSP430FR6005方案,遇到跑大流量的问题,请配合一起解决。问题描述如下:

小流量慢慢增加到大流量暂时没有遇到问题。

先跑大流量,慢慢降低流量,出现以下问题。

一、问题描述:

1、 测量时差误差很大,在静水时约8734208(实际应该是3000以内),未报错误

2、 使用USS_verifyHSPLLFrequency校准晶振时,返回USS_message_code_HSPLL_verification_expected_count_error(27)

3、 使用USS_calibrateSignalGain校准Agc时,返回USS_message_code_Signal_Gain_Calibration_timeout错误

       4、使用示波器,测量换能器、晶振的波形,目测波形、频率属于正常。

二、发现问题的过程:冲大流量后,再回到静水,时差异常,分析时差数据,时差数据叠加了约0.5us

三、硬件资源

1、CPU:MSP430FR6005

2、USS部分:晶振使用8MHz(贴片陶瓷谐振器, CSTNE8M00G520000R0,8M,10pF(内置),精度±0.5%)

2、匹配电容:贴片陶瓷电容,12pF(120),50V,±5%,0603,NPO,-55~125℃

四、复现方式

USS部分,目前匹配电容使用 NPO 12pF,将匹配电容改大到20pF ,很容易复现。将匹配电容改小,现象不容易复现;