This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

430+串口蓝牙模块

Expert 1320 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2541EMK

请问有没有人做过430+串口蓝牙模块用于接受蓝牙主机发送过来的指令,希望能提供点资料。

  • 这个指令是决定于蓝牙芯片,如果第一次做这种项目,

    可参考TI的蓝牙解决方案的EVM,在下面地址可以找到参考设计的全套资料:

    http://www.ti.com/product/cc2541

  • yffy你好,

        我之前做过类似的应用,看你的描述的意思你应该是准备用现成的蓝牙模块吗?蓝牙模块这一部分你可以参考一下楼上提供的cc2541;

    如果是使用现成模块的话,我个人的建议是你不用建议是你不用纠结蓝牙部分的问题,串口蓝牙给430的就是一个串口数据(你用一个上位机就可以模拟效果是一样的),你只需要配置好蓝牙串口和430的波特率的问题就可以了;

    我猜想你想问的核心问题是怎么实现接受指令的问题,你不妨这么想,串口发送过来一串数据,你根据你自己定义好的意思对这些数据去写判断语句,然后根据对应的判断结果去执行对应的指令就可以啦。

    希望对你有所帮助。

  • 感谢楼上两位的回复。 我是想用一现成的模块,就实现主机传输一点数据给从机,从机接受到数据解析来执行事先商量好的主从机协议。 就实现一下这点功能,请推荐串口控制蓝牙模块+430型号。

  • 你好!

    蓝牙部分建议你可以使用CC2541的EVM,http://www.ti.com/tool/cc2541emk

    对于MCU,主要还是看你的需求。比如FLASH,RAM的大小,IIC/SCI/SPI接口的需求,IO数量的需求,LCD,RTC的需求等。。。

  • 感谢楼上的回答。