This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

1. MSP430单片机有几种工作模式,在中断子程序中如何设置,可以使系统从LPM4 模式进入活动模式。

1. MSP430单片机有几种工作模式,在中断子程序中如何设置,可以使系统从LPM4  模式进入活动模式。

2. 看门狗用于看门狗监测的原理是什么?

3. 捕获/比较寄存器CCR0有什么特殊性?

4. 定时器A工作于捕获,比较,定时方式时,中断标志在什么情况下置位?

5. 试利用定时器A输出占空比为10%,25%和75%的PWM波(时钟频率自定)。

6. DMA控制器有哪几种触发方式和哪几种传输方式?是如何进行设置的?    

7. MSP430单片机的串行通信分为几种模式?各有什么特点?如何进行设置?

8. 选择所学的一个外围模块,完成一种设计。(1个