This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

msp430单片机控制LCD显示遇到的问题



msp430单片机控制LCD显示显示个液柱和数字断电后迅速上电 图片刷出来的不完整,断电后在间隔10秒左右再上电,图片就能完整刷出来。

有可能是什么原因?

  • 刚断电后电容中的电量还没有释放完,单片机并没有完全断电,又迅速上电可能导致单片机没有完全复位,可以试试用SVS。

  • 有道理,谢谢回答

  • 你好!

    你遇到的情况有可能是电源上的外部电容太大了,即使外部电源拔掉,MCU也还能工作一段时间。如果再上电,这时MCU是没有复位的。

    解决你的问题,有两个建议:

    1)这时为了稳妥起见,设置SVS或者将外部电源最前端引入ADC,由MCU判断是否电源掉电,然后MCU进入保护状态;

    2)为了保证在电源电压波动时LCD的显示稳定,如果你用的是F6XX,建议把LCD charge pump打开,保障LCD显示的稳定。