请问一下AD转换的四种模式具体有什么区别,设计A1-A5用来检测光强,一旦超出设定值立即预警,改采用什么模式
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问一下AD转换的四种模式具体有什么区别,设计A1-A5用来检测光强,一旦超出设定值立即预警,改采用什么模式
你好,
1.请参考如下帖子:
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/msp430/f/55/p/31092/94521.aspx#94521
2.我觉得可以用序列通道单次采样模式~ 顺便问一下,A1-A5采的是同一个东西还是不同的?
如果需要比较稳定的数据,可以采用多通道多次转换,做一个平滑滤波,获取稳定的AD采集数据~
请问一下,这样的话,中断不就一直在执行AD转化,那么其他中断源产生的中断不就不处理了吗
关键是这个光传感器用来坚持是否处于密封状态要一直处于工作状态?
BETTER ZHU,
若A1到A5都是接光传感器,建议采用Sequence-of-Channels Mode 或者Repeat-Sequence-of-Channels Mode,看你自己对触发源的设置了。
另外请问你究竟想表达什么?
BETTER ZHU,
那就建议你用个定时器,在定时器到了计时时间后,软件触发AD Sequence-of-Channels 采样,进行一次检测。这样设计的话,还是可以让系统大部分时间处于超低功耗,且可以较为实时的检测。你可以评估一下你希望的时间间隔,如果间隔较小的话,更建议使用Timer输出PWM波,用PWM波直接自动触发AD Repeat-Sequence-of-Channels采样。
希望对你有帮助!O(∩_∩)O~