如题,TA0采用的是外部信号P1.0 TA0CLK,增计数模式,TA0CCR0=10000,中断服务函数中满足一定条件时会关掉TA0。
但是发现,实际中满足该条件时,(确认服务程序确实进入了该条件),TA0却没有关掉。或者说TA0一直就没有关掉过。
想问一下TI,可能的原因有哪些,还是有什么是我没有考虑到的。谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,TA0采用的是外部信号P1.0 TA0CLK,增计数模式,TA0CCR0=10000,中断服务函数中满足一定条件时会关掉TA0。
但是发现,实际中满足该条件时,(确认服务程序确实进入了该条件),TA0却没有关掉。或者说TA0一直就没有关掉过。
想问一下TI,可能的原因有哪些,还是有什么是我没有考虑到的。谢谢!!
单独测试TA,发现可以正常关闭。
问题可能在于红色标记部分,按理来说,一次大循环中,该部分只用执行一次(即LED5只闪烁一次),相应的定时器就会关掉。但实际发现,这个部分会连续执行好几次。
附完整的工程,如果有时间有兴趣的您可以看一下。(高频测量)
void TAInit1() //高频预测量定时器设置
{
/*TB0设定1S间隔*/
TB0CTL|=MC_0; //关闭定时器
TB0CTL|=TBCLR; //计数器TA2清零
TB0CCR0=32767; //比较模式对比数值
TB0CCTL0|=CCIE; //CCRO比较中断使能
TB0CTL|=TBSSEL_1+ID_0;//选择ACLK时钟32.768KHZ,初级1分频,关闭TA2IFG中断
TB0EX0=TBIDEX_0;//二级1分频
/*TA0设定待测信号计数*/
TA0CTL|=MC_0; //关闭定时器
TA0CTL|=TACLR; //计数器TA0清零
TA0CCR0=100; //比较模式对比数值
TA0CCTL0|=CCIE; //CCRO比较中断使能
TA0CTL|=TASSEL_0+ID_1;//选择TA0CLK,即待测信号,初级2分频,关闭TA0IFG中断
TA0EX0=TAIDEX_4;//二级5分频,总共为10分频
/*TA1标准信号计数*/
TA1CTL|=MC_0; //关闭定时器
TA1CTL|=TACLR; //计数器TA1清零
TA1CTL|=TASSEL_2+ID_0+TAIE;//选择SMCLK4MHZ,初级1分频,开启TA1IFG中断
TA1EX0=TAIDEX_0;//二级1分频
}
/*TA2-CCR0中断服务函数*/
#pragma vector=TIMER0_B0_VECTOR //CCR0中断标志
__interrupt void TA2Interrupt0()
{
OneSecondFlag=1; //1S标志位置位
TB0CTL=MC_0; //关闭定时器2
TB0CCTL0&=~CCIFG;
/*测试用*/
P1OUT^=BIT2;
if(HInputOverflowTime==0)//溢出次数为0,表示实际信号为低频
{
TA0CTL|=MC_0; //TA0直接关闭
TA0CCTL0=0;
IsHighFrequenceFlag=0;//判断为低频
HighFrequenceWaitFlag=0;//高频测量等待结束
/*测试用*/
//P1OUT^=BIT3;
}
}
/*TA0-CCR0中断服务函数*/
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR //CCR0中断标志
__interrupt void TA0Interrupt0()
{
//__enable_interrupt();
if(OneSecondFlag==0) //表示还在1S的大闸门内
{
if(HInputWorkFlag==0) //待测信号第一个闸门沿到来
{
TA0CCR0=10000; //比较模式对比数值
TA1CTL|=MC_2; //标准信号开始同时进入连续技计数模式
HInputWorkFlag=1; //进入闸门内
P1OUT^=BIT3;
}
else //处于待测信号闸门内
{
HInputOverflowTime++;
/*测试用*/
P1OUT^=BIT4;
}
}
if(OneSecondFlag==1) //表示1S的大闸门已经关闭
{
TA0CTL|=MC_0+TACLR; //关闭待测信号计数
HInputOverflowTime++;
TA1CTL&=~TAIE;
TA0CTL&=~TAIE;
TA1CTL|=MC_0+TACLR; //关闭标准信号计数
HReferenceNum=TA1R;//暂时记录标准信号计数终值
HighFrequenceWaitFlag=0;//高频测量等待结束
/*测试用*/
P1OUT^=BIT5;
TA0CCTL0&=~CCIFG;
TA1CCTL0&=~CCIFG;
}
}