This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC430F5137的最大传输距离有多远,若要做到最大的传输距离,需要注意哪些问题和必要的寄存器设置?

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137

1.CC430F5137的最大传输距离有多远,目前的配置(频率868MHz 2-GFSK调制,接收滤波带宽540KHz,数据速率250kBaud),使用评估板测试的距离为30米,而且还会出现数据丢包的情况?

2.若要做到最大的传输距离需要注意哪些问题,寄存器要进行哪些必要的设置?

麻烦各位前辈解答一下,谢谢!!

  • 通过寄存器设置,只能提高发射功率。至于电路的,参考TI的足够了。对于任何一个无线发送设备而言,不增加功率的前提下,只能在天线上面下功夫了。

  • 1.CC430F5137的最大传输距离有多远,目前的配置(频率868MHz 2-GFSK调制,接收滤波带宽540KHz,数据速率250kBaud),使用评估板测试的距离为30米,而且还会出现数据丢包的情况?

       CC430FXX系列的RF的最大传输距离是和你的电路,发射功率,数据速率以及测试环境相关的。一般数据手册上给出的参考值是在空旷的无干扰环境下测试得到的,没有多大意义。你用到评估板是哪里来的?如果是LSD的那个小的评估板,通信距离的确不会太远(我测试结果也不止30m). 因为那个板子采用的是表贴的陶瓷天线,优点是一致性强。

    2.若要做到最大的传输距离需要注意哪些问题,寄存器要进行哪些必要的设置?

    你需要的距离是多远?什么应用?

    要提高传输距离需要注意一下几点,不光是设置寄存器,简单几句话是很难说清楚的,最好是有专门的射频工程师。

    1. 电路设计要尽量参考TI的参考设计,发射线路上的干扰要小,和地的距离要大于4倍线宽等等。

    2. 要采用质量比较好的电容和电感器件,我都是买的春田的器件,焊接的焊锡用较好的。

    2. 通信速率不能太快,4800是个门限,超过4800bps距离会有较大影响。

    3. 天线要选好。弹簧天线比陶瓷天线效果要好。