请教一下,该芯片使用CAN更新程序,可以参考什么资料呢?
是用基于ROM的更新方式还是基于FLash的更新方式?
基于ROM的更新方式,看文档中提交spmu301e.pdf只提及到其他的通信方式,是否一样呢?
开发软件是keil,官方例程中基于Flash的更新例程是否也通用呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请教一下,该芯片使用CAN更新程序,可以参考什么资料呢?
是用基于ROM的更新方式还是基于FLash的更新方式?
基于ROM的更新方式,看文档中提交spmu301e.pdf只提及到其他的通信方式,是否一样呢?
开发软件是keil,官方例程中基于Flash的更新例程是否也通用呢
您好,
基于 ROM 的引导加载程序不支持 CAN 引导加载。
基于闪存的引导加载程序可配置为 CAN 引导加载,请在 bl_config.h 文件中搜索 CAN_ENABLE_UPDATE,随后的参数将帮助配置 CAN 接口来进行引导加载。
本文档提供了有关基于闪存的 CAN 引导加载程序的更多详细信息:https://www.ti.com/lit/pdf/slau746
开发软件是keil,官方例程中基于Flash的更新例程是否也通用呢
很抱歉我们的工程师不是很熟悉keil,所以该问题可能无法帮助到您。
您好,
如果采用基于Flash的更新方式,是不限于用哪种方式更新是吗?
如果使用闪存引导加载程序,您可以在包含所有 ROM 接口和 CAN 的可用接口之间选择使用哪个接口。
如果用串口的话,哪一个串口均可以吗?不局限于必须用UART0对吗?
是的,闪存引导加载程序还允许您选择特定端口,因此您可以使用任何 UART 端口,不仅仅是 UART0。