This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430G2XXX 系列的命名有什么规律?



你好,

请问 MSP430G2XXX 系列的命名有什么规律?

  • 您好 G2系列是针对经济型应用而推出的MSP430产品,外设上相对其他系列器件稍有精简,但价格上有大幅降低,基本与8位微控制器相当。

    MSP430的器件标号解析了每款控制器的具体特性。以MSP430F2618ATZQWT-EP来说明下。

    MSP:代表混合信号处理器,还可以是CC(带射频模块的片上系统)和XMS(还处于硅片实验阶段)

    430:表示430系列微控制器

    F:该位代表单片机类型。G表示Flash,但是为经济型产品。还可以为F/C/FR/L/FG/CG/FE/FW/BT/BQ等

    2:表示器件所属的系列。有0~6系列

    6:代表器件家族型号

    18:代表器件序号

    A:如果器件有版本修改,可能会出现这个标号用于表明不同的版本

    T:表示器件的工作范围。有S/T/I三个标准

    ZQW:表示器件的封装

    T:表示器件分发的工程中的包装方式

    EP:表示使用温度范围的扩展位。有EP/Q1/HT等