Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149, LM393
通过一个LM393比较器产生一个脉冲信号给MSP430F149的P1.2管脚,发现进入不了中断。
在P1.2管脚处能测到脉冲信号,且上升沿,下降沿都很好。
另外::我看原理图上晶振8M的管脚处接着两个30p的电容,我的电路上接的是两个33p的电容,不知道这个有没有影响?
又测试了单片机,在P1.2管脚处,通过软件置高电平,低电平都可以。说明单片机和P1.2管脚都是可行的。另外JTAG也是可以联通单片机的,可以烧写。
硬件应该没有问题。但是在中断程序中设置断点的时候,怎么也进不了中断。不知道为什么,非常着急,非常着急。谢谢解答!困惑!!!
程序应该是对的。如下:
#include <msp430x14x.h>
unsigned int start,end;
unsigned char overflow;
void main (void)
{
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗定时器
P1SEL = BIT2; //设置P1.2端口为功能模块使用
TACTL = TASSEL0+TACLR+TAIE+MC1; //定时器A时钟信号选择ACLK,同时设置定时器A计数模式为连续增计模式
CCTL1 = MC0+SCS+CAP+CCIE; //输入上升沿捕获,CCI0A为捕获信号源
_EINT(); //中断允许
while(1); //LOOP
}
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR //定时器A中断处理
__interrupt void timer_a(void)
{
switch(TAIV) //向量查询
{ case 2: //捕获中断
if(CCTL1&CM0) //上升沿
{
CCTL1=(CCTL1&(~CM0))|CM1; //更变设置为下降沿触发
start=CCR1; //记录初始时间
overflow=0; //溢出计数变量复位
}
else if (CCTL1&CM1) //下降沿
{
CCTL1=(CCTL1&(~CM1))|CM0; //更变设置为上升沿触发
end=CCR1; //用start,end,overflow计算脉冲宽度
}
break;
case 10: //定时器溢出中断
overflow++;
break; //溢出计数加1
default:break;
}
}