Other Parts Discussed in Thread: CC2530
尊敬的客户:
欢迎您来到德州仪器在线技术支持社区寻求技术帮助!
为了给您提供更好更有针对性的技术支持,我们期望您在描述遇到的技术问题时,清楚地阐明以下几点。它将帮助我们的工程师为您提供更有针对性、更有效的技术支持和问题解答。谢谢您!
1、贴子标题简要概况求助要点
2、清楚描述背景信息
A。用哪颗芯片?
B。硬件环境:
- 采用TI的评估板,还是第三方的评估板?采用的是参考设计,还是自己的设计?
- 在采用TI的模拟产品时,您的系统是做过PCB板还是用万用板跳线的、与天线相关的则需说清楚规格等;
C。软件环境:采用什么样的软件包,例如是否是SDK或DVSDK版本?
D。其他:说明调试程序过程中的运行环境、运行段落、CCS版本、电脑操作系统版本等等具体信息。
3、请说明您处于开发设计的哪个阶段?
4、您对TI产品的了解程度:您是刚刚接触TI的产品,还是设计了一段时间,在设计中发现了bug?
越具体的信息将越有助于我们工程师给您提供更有针对性的回答。谢谢您的理解!
此外,也感谢您对我们工程师工作的支持和认可! 就技术问题,如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的肯定!

与此同时,您也可以通过每个技术产品版块右侧的热门标签,找到和自己相关产品的所有内容,通过其他客户遇到的类似问题,了解到可能的解决办法。