This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F5438 LPM4 为何SMCLK还有时钟输出?

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438

各位大侠,MSP430F5438 ,进入LPM4,3.15V,功耗还有0.5mA左右,且SMCLK还有时钟输出。问题可能出在哪里?

  • 可能没有进入到LPM4模式。

    你可以把其他代码都屏蔽掉,只检查LPM4模式,否者会把一堆问题揉在一起造成错误判断。

  • 专家您好,遇到一个新问题:为了方便测试,主程序上电后,无任何操作,等待三秒后就进入睡眠。

    测试一次之后,准备再烧写其它的程序测试,发现仿真器与电路板的连接变得极其困难。是因为CPU进入睡眠导致的?按说仿真器每次都复位MCU啊,有什么好的方法解决么?谢谢!

  •   你好,请问“仿真器与电路板的连接变得极其困难”是连不上呢,还是什么情况?

  • 专家 ,您好!

    仿真器与电路板的连接变得极其困难”,是指大约连十次左右才能成功一次。

    目前低功耗的测试如下:电路板上除6MHz晶振、复位芯片,MSP430F5438及几个电容外,没有焊接其它任何元件。所有IO口设置为输出状态,输出低电平。

    1、上电延迟3s后,进入LMP4模式,3.0V供电,电流270uA左右。

    2、将FLASH擦除(无程序)。3.0V供电,电流能稳定在14uA。

    请教TI专家,达到datasheet上描述的uA级的功耗,还需要其它条件,或者需要其它的操作么?

     

  • UCS可以独立关掉某些时钟的.

  • 你好!

    如果使用的CCS,建议参看advice里面ULP对功耗优化的items,可以帮助你找到问题并进一步降低功耗。