This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位TI的大神好~~
鄙人用的 5438A, 硬件仿真。
1. 在程序主循环最后 打开定时器,进入低功耗(LPM3)模式,然后在 定时中断 中退出 低功耗模式。
测量 电流 并未发现 电流有任何变化,这是为什么?
2. 鄙人 在进中断前 都会 先 关掉外围 430 控制的器件,发现电流变化效果明显,就是低功耗模式 没任何反应, 很无语~~
3. code 为主函数直接使用(定时器中断函数内部代码为 退出低功耗: LPM3_EXIT ) :
while(1)
{
.......
LPM3;
_NOP();
}
你好,首先,请确定测量之前把仿真器拔掉,才能成功进入低功耗。
其次,请问定时器的定时设定是多少,如果进出低功耗模式太快的话,电流变化太迅速,万用表是反应不过来的。
仿真器 当然关了。。。是下进去 后 拔掉量的。 使用的是 32768 的外部低速晶振。 定时8S。。。。。。。
昨天 看了 一片置顶的 低功耗帖子,准备今天再试试。
还有这位 工程师,请问一下,我外围的很多器件都是I2C接口的,这些器件的电源和使能都是 接死的, 不受我控制。 请问在430 进入低功耗以后,这会不会影响整个板子的功耗(我想可能会)。
哪位 TI 的大神 帮忙解释下啊 进入 LPM3 后 为啥 电流 没变化~~~ 保证ACLK 还在动(示波器看到的)~~定时器中断也执行了,定时时间很准确~~
为啥呢~~~ TI 的大神们 再救俺 一次呗~~~ 跪谢啊~~~~
。。。。。。。。。。哥们 您没认真看我的 帖子吧~~ 我是想知道 为什么 进入低功耗了~~ 电流没有任何降低!!!! TI的 大神们 能不能 给个解决方案啊!!!