This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS V5.5 无法安装,每次都会出现pending reboot

操作系统Windows 8.1 x64 ,刚打开程序便会提示:The installer has detected a pending reboot.巴拉巴拉,点“是”继续,安装过程中会提示重启继续,可是每次重启都会在同样的地方提示重启继续,往复无法解决。参照网上解决办法:1,调整兼容性为Windows 7,未成功。2,删除“C:\Program Files (x86)\InstallJammer Registry\ccsv5”,再安装,未成功。

  • 这个方法没有解决我的问题。我已经将我的安装记录放在的附件中。

    ccsv5.zip
  • 请问您的系统是home版的吗,这个好像问题多一些,professional版本的,基本没啥问题

  • 我用的是Professional版本的。

  • install log也看不出什么端倪来,而且最后都提示"Code Composer Studio v5 has been sucessfully installed."

    还能想到的就是杀毒软件,安全管理软件关闭,不过这些应该已经注意到了。

    还有一个就是在地址栏输入 %temp% 回车,把电脑的临时文件都删除,有些删不掉的重启电脑再删,看下 注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations这项有没有和某个临时文件关联起来。

    可能性最大估计是安装的某些软件和CCS产生的冲突,尽可能卸载掉不需要的软件不知道会不会有改善。如果真这样,还不如重装系统了

  • Hi  kooking,

    我刚装完系统后第一个安装的就是CCS,还有在你指出的注册表项中并未找到“PendingFileRenameOperations”项,不过既然install log显示已经安装成功,我便尝试是否能正常编译下载调试程序,结果以前的Grace工程都提示“cannot open source file "ti/mcu/msp430/Grace.h" ,而新建的Grace工程都正常。对比RTSC设置与include设置都一样。不知是否还有其他地方需要设置?

  • 看来基本可以使用了,如果工程环境都一样,无法打开会不会是文件或者工程文件夹的读写权限

  • 以前的工程已弄好了。但是解决办法比较蹊跷,首先有两个工程是我测试用的,之前编译都会提示找不到grace.h,但是我更改一下mcu,问题竟然解决了,然后再把mcu改回来也没有问题了。还有一个工程一直是close状态,我打开后直接rebuild没有任何问题,最后一个是我复制过来的工程,用之前的解决办法都不行,依然找不到grace.h,后来我删除工程文件夹下的Debug,以及src(即grace自动生成代码文件夹),重新build,问题解决。后来我推测关键问题应该在Debug文件夹,与src文件夹应该无关。希望有碰到与我同样问题的朋友可以删除Debug文件夹试试。

  • 谢谢kooking一直耐心的解答。之前的工程问题已经解决了。但是解决问题的方法比较蹊跷,首先是有两个测试用的工程,我修改了一下MCU,就正常编译了,修改回MCU,依然正常。然后是有一个一直是close的工程,我打开后编译直接通过;最后是我之前复制过来的工程,用之前的方法都不行,最后我删除了工程下Debug文件夹与Grace生成的src文件夹,编译正常了,后来我推测应该是Debug文件夹的问题,与src文件夹无关。希望与我有同样问题的朋友可以删除Debug文件夹试试。

  • 学习了~多谢分享~

  • 你好,我最近安装CCS5.5也出现了你提到的reboot pending的问题,也是一点安装程序就弹出来reboot pending,然后安装一半就提示重启。看你的帖子 你虽然没有安装完整但是也可以使用,但是我的情况是CCS只装了一部分,有很大一部分驱动跟控件都没有安装,没有办法正常使用。所以想请教您后来有找到成功完整安装的解决reboot pending的方法吗。 我是win7 64位系统

  • 我卸了CCS3.3,装5.5时也遇到过reboot pending的 问题,但后面多试了几次又能完整安装完5.5,没有中途重启现象,我是win7 64位系统

  • 我遇到类似问题,ccs5.5装上了,但是提示找不到string.h的源