发现用的169死机,并且复位脚上直接加低电平都没法复位
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对不起,记错了。F169是有BOR的。
做EFT的时候死机原因有会比较复杂。EFT会注入很强的破坏性能量,需要有整机EMC设计理念才能够有比较好的结果。MCU总的来讲,是系统中需要防护的对象。完全靠MCU是扛不住的,需要在整机设计,比如电源,PCB layout等方面多加注意。
对MCU本身来讲,能做的工作有
1)降频,用默认的1M MCLK
2)所有的闲置IO口置为输出。
这些手段可以帮助了解到MCU是由于VCC还是IO口受干扰引起的。最好能在外部电路中阻截或者引导干扰能量。