This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用XT1CLK时DCO的频率准确性

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

如题所示,有32.768的外部晶振,配合FLL乘数产生DCO时钟,频率准确性怎样,是否有也随温度和电压漂移?

  • 都会有,但是有锁相环应该不会误差很大,我没有测试过

  • 关于DCO和FLL

    FLL全称锁频环倍频环路,核心部件为一个数控振荡器DCO和一个频率积分器(实际上是一个加减计数器)。如下图: 整个环路构成积分式负反馈。从控制理论角度分析,积分环节相当于无限直流增益,整个控制环路属于无静差系统。负反馈的最终结果是

    fDCOCLK = 2^FLLD × (FLLN + 1) × (fFLLREFCLK ÷ n),从而实现了倍频。

    假设n=1, FLLD=0; 那么, fDCOCLK = (FLLN + 1) × fFLLREFCLK;

    这种方法纯粹用数字实现,和一般CPU内的PLL(锁相环)倍频电路相比,功耗低得多。但是这种倍频方法存在一个缺点:虽然在宏观上fDCOCLK = (FLLN + 1) × fFLLREFCLK, 但在微观上看,频率是在微小的范围内不断变化的。调整间隔时间约为数十微秒(1/fFLLREFCLK),而且稳定需要一定的时间,因此对于时钟瞬时稳定度要求很高的场合,仍应该使用高频晶振。

    不过,这种频率的轻微“抖动”,在某些场合是有利的。例如对于通过电磁兼容测试是有帮助的。因为时钟的能量谱由一个尖峰扩散到附近一个区域内。在总面积(能量)不变的情况下,主峰矮了许多。这对通过EMI测试是非常有利的。这种时钟源被称为“扩谱时钟”。

  • 谢谢,微观上的频率变化对我的应用影响不大,我用dco来做系统时钟,我主要考虑系统运行速度的稳定性

    比如串口要求波特率误差不超1%,也就是不同电压和温度下,系统时钟的误差能否在这个之内?

    msp430f5438a的规格书中dco频率特性表格有:

    df DCO/dT = 0.1 %/°C
    dfDCO/dVCC 1.9 %/V

    这是针对不使用外部晶振和FLL的情况吗?

  • 是的,这个参数是针对内部DCO的。需要注意的是,有些MSP430的DCO频率需要校准。