jiabao mo 发表于论坛 MSP430™16 位超低功耗 MCU
谢谢,在问一下如何确定已经转化完30次
ADC10CTL1 = INCH_2 + CONSEQ_3; // A3/A2/A1, single sequence
ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + MSC + ADC10ON + ADC10IE;
ADC10DTC1 = 0x1E; // 3 conversions
ADC10AE0 |= 0x07; // P1.3,2,1 ADC10 option select
当使用DTC时如何确定设定的采样次数 ADC的采样结果值已全部传输到RAM,
ADC10CTL0 &= ~ENC;
while (ADC10CTL1 & BUSY); // Wait if ADC10 core is active
ADC10SA = (unsigned int) ADC10_A; // Data buffer start // P1.0 = 1
ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;
是不是当使用DTC时只发生一次中断,就是当设定的转化次数完成后,发生一次中断,还是和不使用DTC时一样每次中断完成都发生中断
是不是也可以不开启中断, ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; 利用延时等待转化全部完成,在对数组ADC10_A进行操作,