当用6736的8个com连接液晶的时候,需要注意什么?
是不是一个显示缓存对应一个seg引脚?
有没有相关的例程以及硬件参考。
这个时候的lcd部分耗电量大致多少?用哪种分压的好,还是自举升压的好?
耗电量分别什么情况
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当用6736的8个com连接液晶的时候,需要注意什么?
是不是一个显示缓存对应一个seg引脚?
有没有相关的例程以及硬件参考。
这个时候的lcd部分耗电量大致多少?用哪种分压的好,还是自举升压的好?
耗电量分别什么情况
谢谢
你好,不知道怎么称呼您
我必须8com呢 因为用到了 280段哦
所以求助 有没有相关的软硬件例子
主要是硬件的,要低功耗!
谢谢
楼主参考下TI的官方设计:
你好!
LCD的好电分两部分,一部分是LCD玻璃的耗电,这个需要和玻璃厂商进行了解,一般2寸,100段左右的玻璃耗电量在10-20uA这个级别上。
另一部分是LCD driver的耗电,F6736的LCD driver耗电大约在5-10uA和你选择的Fframe有关,
还有就是参考的耗电,参考是用电阻分压,所以是有稳定的电流消耗,如果仅考虑MCU,则选择外部参考MCU耗电最少,若考虑整机功耗,则建议使用内部参考电阻,并且不适用charge pump(开启后会带来大约4uA的电流增加)
楼主可以通过TI官网申请,可以先申请MSP430F6779,跟6746pin2pin。
也可以联系当地代理商获得。