本人在IAR编写程序时,遇到如上问题,
compile和make均无任何警告和错误,但下载至430时提示:Target reset,报错就这么短,另外程序指针也找不到了
希望大家帮我解决一下 ,感激不尽~~~~
注:
编译环境:IAR6.3.11.2079
MCU型号:MSP430F5529
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
本人在IAR编写程序时,遇到如上问题,
compile和make均无任何警告和错误,但下载至430时提示:Target reset,报错就这么短,另外程序指针也找不到了
希望大家帮我解决一下 ,感激不尽~~~~
注:
编译环境:IAR6.3.11.2079
MCU型号:MSP430F5529
1. 把你电路贴出来看下,重点在复位部分
2. 如果电路确定没问题, 测试下硬件,重点在复位部分。检查下电容和电阻的值是否正确。
首先感谢您的回复,
情况是这样的:1、这是学校发给我们学习5529的最小系统板,我手头暂没有电路原理图,以后去向老师要一下;
2、我先前写的程序可以在5529上进行下载和调试,但是挂了液晶的库后,原主函数多加了几行液晶显示函数后出现该问题;
3、若去除液晶部分函数后,程序又可进行下载和调试;
4、若只写液晶那部分函数,注释掉原主程序其他功能,程序又可下载和调试;
出现这种情况好奇怪,网上也找不到类似问题,好郁闷...
问题终于被解决了
是由于一个函数中的变量定义出的问题
不加修饰和加static 均不可以
但用volatile修饰以后 调试就不会复位了