Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2332
您好!
请教以下问题:
1、 msp430g2332 ADC 的片内,1.5V参考源精度是多少?
2、参考源校准,
现在我们遇到测量电压有比较明显的 静态偏差, 一共测了30套,有5套 由于静态偏差需要调整。
程序如下:
__interrupt void ADC10_ISR (void)
{
unsigned int ADCValue;
unsigned long ADC0;
ADCValue = ADC10MEM;
ADC0=*((unsigned int*)(0x10DA+6));
ADC0=(ADCValue*ADC0)>>15;
ADCValue=ADC0;
if (ADCValue >= FirstADCVal + ADCDeltaOn)
P1OUT |= 0x01; // LED on
else
P1OUT &= ~0x01; // LED off
}
这样校准是否正确?
3、32位乘以16位的乘法运算,需要占用的flash空间比较大。如下3行代码占用了150Byte flash空间。是否有好的建议?
ADC0=*((unsigned int*)(0x10DA+6));
ADC0=(ADCValue*ADC0)>>15;
ADCValue=ADC0;