外设程序运行后list得出 93254 bytes of memory 6432bytes of dada memory, 21176 bytes of const memory,这个const memory是存放在flash中还是sram?选型时芯片的flash和sram需要选多大?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
const变量一般放flash中。具体flash和ram要多大可以在编译完之后看相关文件(如CCS的map文件)
Hi xinyi,
有两种方法可以解决你的问题,第一就是说你直接将const 的大小算到flash size的大小里面,在加上前的memory数值就可以得到一个flsha 大小的参考值,而让ram的话就直接参考你得到的data memory的大小。
第二个方法就是看memory文件里面类似于下面的信息:
name origin length used unused attr fill
---------------------- -------- --------- -------- -------- ---- --------
VECTORS 00000000 00000020 00000020 00000000 X
FLASH0 00000020 0017ffe0 00006648 00179998 R X
FLASH1 00180000 00180000 00000000 00180000 R X
STACKS 08000000 00001500 00000000 00001500 RW
RAM 08001500 0003eb00 000000fc 0003ea04 RW
这样就很明显的能算出flash 和ram的大小。然后在我们官网中找到430芯片的选型手册,找到相应的款型。
谢谢
ken