最近有产品需要使用MSP430F5529开发,有几点问题想咨询大家一下。
1. 已知430支持的JTAG、BSL、Spy-Bi-Wire,之外MSP430F5529还支持哪几种下载模式?比如MSP430F5529是有USB功能的,是否支持USB直接Download?
2. 若将MSP430F5529的电路板作为模块形式,连接到一颗ARM9的主板上,请问MSP430F5529是否可以在线升级固件,有几种方式实现在线升级?
3. 若将MSP430F5529的产品,在有外壳的阻隔下,是否可以通过其它方式升级内部固件?如使USB,或者蓝牙(我们的产品会搭配CC2541或CC2564蓝牙芯片)。
4. 因为我们的产品需要外扩存储,权衡各个需求,SPI-NOR是最终选择方案。请问MSP430F5529最高25MHz的速率是否能与SP-NOR正常进行操作?我们选用的SPI-NOR的料号:MX25L6406E(见附件)。
以上,谢谢帮忙解答人员。