This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS 5.2 编译MSP430F5529 的出错注释消除问题

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请问专家:

我用CCS 5.2 编译MSP430F5529 时,在 Problems 窗口出现错误提示,.我修改好程序重新编译.这十程序是没错的了.可是 Problems 窗口原来的错误提示仍然还在.如果有新的错误.错误提示会增加.但是没错了就是不会减少和消除.这该如何解决?之前用CCS4编译F28335不是这样的呀.

  • Hi QiuPing,

       你可以在CCS的Console窗口查看一下,编译过程具体的提示信息。如果你确认你的程序没有错误的话,在console窗口会显示成功生成.out文件的。

      一般在Problem窗口显示的问题分为error和 warning两种,前者肯定是不能正常编译成功,产生out文件的,后者是可以的。

    如果你还是有疑问的话,可以上传你的CCS截图,这样会比较方便找出问题。

    谢谢

    ken

  • QIUPING GUO,

    你试着在重新编译前 clear一下,然后再编译看看可不可以。不clear的话,之前错误的编译中间file还存在。

    BR,

    Lina