准备使用带FRam的 430,感觉 下载调试 功能 不大对,请调过430FR的朋友出来说说吧。
谢谢两位朋友的关注,我遇到的故障像是 某种意外中断 “Targetexecution stopped ”,能是什么原因呢?
1、不像是代码问题;
2、“初始化” ? 没有看出来有哪条语句与初始化对应呀!
3、硬件问题? 情况不明,Ti的功能板,仅仅将供电插脚改为 FET供电。
(另外,论坛 我经常登录不上。)
附上代码(Ti 的实例),以供大家参考。
#include <msp430.h>
#define dbg_frF
int main_1(void)
{
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop WDT
// Configure GPIO
P1OUT &= ~0x01; // Clear P1.0 output latch for a defined power-on state
P1DIR |= 0x01; // Set P1.0 to output direction
PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5; // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode
// to activate previously configured port settings
while(1)
{
P1OUT ^= BIT0; // Toggle LED
__delay_cycles(50000);
}
}
出错信息如下:
.....
Download complete.
Loaded debugee: ......\ xxx.d43
Target reset
Target execution stopped
然后 任何调试动作都会 提示 “Target execution stopped”
板似乎没有太大问题,因为代码烧写已经完成, 去除FET 后 代码能正确运行。
给我的感觉, 不支持 Debug 。