This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

我想问下在matlab中有没有类似与rtdx功能一样的模块。能实现matlab对单片机进行实时控制



在matlab里有一个GUI界面,他可以通过RTDX这个模块实时的控制DSP的状态。我想问下,在MATLAB中有没有一个类似的模块能实时的控制430单片机的状态。就是也创建一个GUI界面直接控制430单片机的输出

  • 楼主你好!

    MSP430 不支持类似功能,可以使用串口或者USB等接口。实时性取决于MCU响应这个中断和处理该中断任务的时间。

  • Hi Kobe,

      MSP430暂时还没有在Matlab有专门的支持模块。很多用户都是通过UART接口,然后在Matlab的GUI界面上设计上位机界面来建立通信。

    这个有点类似于Visual C之类的操作。

    你可以参照下面链接的内容:

    http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/19613.aspx?pi283121=2

    谢谢

    ken